This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:将2个输入连接在一起

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774297/pcm1863-connecting-2-inputs-together

部件号:PCM1863

大家好,

我想知道在PCM1863上将两个输入引脚连接在一起是否是有效的设计选项。

我想使用单个3针接头连接单端麦克风(右声道)或差分麦克风(左声道)。 所附图形说明了这一点。

如图所示,在这种情况下,针脚4和29连接在一起。 使用0欧姆电阻器选择性地连接线路在该布局中是不可能的。

使用PCM1863时,所示原理图是否为有效设计?

 

此致,

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Achim:

    欢迎参加e2e论坛。

    是的,只要为输入配置相应地配置设备,您就应该能够将输入连接到上面所示的PCM1863。 谢谢。

    此致,
    Ravi