This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131D2输入和控制序列

Guru**** 2502515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774269/tpa3131d2-tpa3131d2-input-and-control-sequence

部件号:TPA3131D2

大家好,

编解码器输出 与 左声道不同,音频语音由右声道中的HPR单终端输出。

单独使用提示音时,将出现明显的POP提示音(图2)。

我们尝试在SDZ之后将PA_Mute延迟60毫秒,以避免POP音(以下延迟波形),差分输出匹配。

1) PA的输入信号与启用控制信号静音和SDZ之间的关系是什么?

2)为什么延迟静音会消除POP音? 是否有其他优化方法?

1.输入信号2.输出信号

3.延迟静音信号,输出可以匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    对于您的问题,Pop通常是由输出不匹配引起的。 因此,静音可以让PA有更多时间进行输入/输出匹配。

    此致,

    Alix Wan。