This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:请求TAS5825和TAS5720功耗

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765324/tas5825m-asking-for-the-tas5825-and-tas5720-power-consumption

部件号:TAS5825M

大家好,

Cusemr正在设计TAS5825+TAS5720。5720。如果客户希望使用STOP I2S时钟进入节能模式,请告诉我可以从d/s引用的功耗数据在哪里?
请告诉我以下情况的功耗是多少?

PVDD为20V。
DVDD为3.3V

巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    一旦停止I2S,TAS5825将进入Hiz模式,TAS520将进入休眠模式。

    您可以找到TAS5825在d/s 7.5 电气特性- PVDD静态电源电流时的实时模式功耗。 对于TAS5720,此部件位于d/s 7.4 设备功能模式。

    此外,另一个更好的选择是使用I2C将TAS5825配置为深度睡眠模式/将TAS5720配置为关闭模式以进一步节能。 (几乎uA 电流级别)


    RDGS,

    Matthew