This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:单端输入的配置

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774387/tpa2013d1-configuration-for-single-ended-input

部件号:TPA2013D1
主题中讨论的其他部件: TPA2011D1

尊敬的论坛:

这是我第一次处理扬声器放大器,因此我的问题的答案可能很小。 我有一个白色噪声源,我想将其输出路由到TPA2013D1的交流耦合。 我应该如何处理安培的-in输入,因为它没有被使用?  

最佳+非常感谢,

答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andreas:

    欢迎使用e2e。
    使用单端输入时,未使用的输入应与GND进行交流耦合。 因此,您需要在输入电容器之后对地短路。
    TPA2011D1是一种类似的器件,它的数据表中包含一些单端的示例图。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan:

    非常感谢您的快速帮助!

    最佳,

    答