This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253:TLV320AIC3253:PurePath Studio安装问题:"读取设置初始化文件时出错"

Guru**** 2514285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764659/tlv320aic3253-tlv320aic3253-purepath-studio-installation-issue-error-reading-setup-initialization-file

部件号:TLV320AIC3253

纯路径安装问题"读取设置初始化文件时出错"。我也尝试从其他位置读取。 请帮助我解决这个问题。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giri,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    已报告此问题,典型的解决方案是通过不同的网络下载安装程序,因为我们已确定下载期间的网络问题可能会损坏文件。 此外,请以兼容模式并以管理员权限执行文件。 鉴于上述情况,我可以从其他来源向您发送链接,请通过内部e2e消息向我发送您的电子邮件地址。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Diego Mel é ndez López á n先生:

    我收到了链接并安装了它。

    现在它已经完美运行了。

    你总是那么乐于助人。

    非常感谢

    感激地说,

    Giri AV