This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:PWM降噪

Guru**** 2530240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764938/tlv320dac3101-pwm-noise-reduction

部件号:TLV320DAC3101

您好,团队,

 

请您支持以下问题吗?

 

①是否可以通过寄存器配置来减少PWM的过冲?

②在输出位置,NEG和GND之间添加0.01 UF时是否存在任何问题。 连接0.1uF时无输出。

 

HPVDD,AVDD = 3.1伏

SPLVDD,SPRVDD=5.2V

IOVdd=3.15V

DVDD=1.8V

 

此致,

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,

    1)不幸的是,没有办法通过寄存器配置来减少过冲。 尽可能降低音量的唯一方法是以扬声器驱动器的最小增益为D类输出通电,并逐渐将模拟衰减从-78dB增加到0dB。 它可能有助于降低电压峰值。

    2)通常情况下,我们不建议将电容器设置在D类输出处,其高度高达0.1uF,因为它们可能会影响D类信号行为。 但是,您可以尝试使用0.01uF电容器或pF电容器来减少过冲效应。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis,

    谢谢!

    对于2,您能否教我D类行为的影响?

    此致,
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,

    如果系统中的电容更高,D类或PWM信号的上升和下降时间可能会受到影响。 请注意D类频率较快(约330 KHz)。 如果将高电容值连接到SPK输出,则存在缓慢瞬态边缘的风险。 即使存在未达到D类振幅的风险。

    因此,如果可能,请使用低电容器值。 或者逐渐增大电容器值,直到您的应用允许它,而不影响D类波形。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.