This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:磁珠过滤器计算公式

Guru**** 2504085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773269/tpa3144d2-bead-filter-calculate-formula

部件号:TPA3144D2

你好

      下面是D类LC Filer计算公式。 但是,如果在TPA3144D2的输出上添加磁珠而不是L,则LC Filer公式可用于通过磁珠计算? 或者是否有任何按熔片+盖过滤公式用于Filer设计? 谢谢你。  

 

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    关于铁氧体磁珠选择,您可以参阅TPA3144D2数据表10.2。2.1 部分。

    而且,打字阻抗要求至少为300欧姆@100Mhz。 需要考虑额定电流/磁性ocre材料(音频带线性)/直流电阻(较小以提高效率)/缓冲器。

    没有特定的焊缝计算,只是为了确保焊缝+盖共振频率小于10MHz。

    您能否将电感器工具链接分享给我? (matthew-miao@ti.com)

    RDGS,
    Matthew