This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253:PurePath Studio安装问题:"读取设置初始化文件时出错"

Guru**** 2462740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762574/tlv320aic3253-purepath-studio-installation-issue-error-reading-setup-initialization-file

部件号:TLV320AIC3253
主题中讨论的其他部件:PUREPATHSTUDIO

您好,

   我应用软件:BUREPATHSTUDIO。  (Setup_PurePath_Studio_Portable_Audio_miniDSP_v5.95_build1_rev3.5815万)

   但显示问题:读取安装初始化文件时出错,如何解决。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴,

    您可以尝试下载PurePath Studio的安装程序吗?

    此问题之前已报告过,通常在下载安装程序期间出现的网络问题 可能会导致文件出现问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了相同的问题,我尝试使用不同的网络和PC下载,但仍然无法正确安装,出现1152错误编号。 是否可以更新另一个链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    能否提供您所收到的错误的捕获? 在某些情况下,安装程序需要以管理员权限并在兼容模式下运行。 您是否尝试过此操作?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试以管理员权限和兼容模式运行,但仍然无法成功安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供更多信息。 如果 在兼容模式下以admin身份运行软件不起作用,则文件可能已损坏。 我可以共享PPS的工作版本,请通过 一条专用e2e消息将您的电子邮件地址发送给我。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    电子邮件:tanxiaobo^^newglee.com。 请使用'@'代替'^^'。谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    即使在稳定的网络上下载文件并以管理员身份在兼容模式下运行后,我仍遇到相同的"读取设置初始化文件时出错"。 是否可以共享另一个下载链接?

    我可以通过私人消息向您发送电子邮件地址。

    此致,

    Quentin Hameau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已将我以前使用过的PPS安装程序的链接发送给您。 请下载它并检查它是否有效。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这次我没有遇到安装程序的问题,它很棒,谢谢你Diego!

    此致,

    Quentin Hameau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否向我发送了链接? 我不知道如何向您发送私人e2e消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atan,

    我通过电子邮件向您发送了下载链接,无法通过e2e消息发送,我要求连接以便您可以共享您的联系信息。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我没有收到包含下载地址的电子邮件。 我将再次向您发送连接请求并附加我的电子邮件地址。 谢谢!