This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5558 PLL滤波器电路-数据表和EVM文档中不一致

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773080/tas5558-tas5558-pll-filter-circuitry---inconsistency-in-datasheet-and-evm-documentation

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: TAS5634TAS5548

您好,

我正在使用TAS5558和3 TAS5634制作原理图。 现在,我正在努力解决TAS5558的外部PLL滤波器组件:

  • 数据表第5页: VR_ANA -“A AVSS_PLL capacite-T Ü V低ESR capacitor should be connected between this terminal and 0.1 µF
  • 数据表第9页:外部组件典型值:100N,10n和200R
  • 数据表第112页:推荐的外部组件显示了PIN VR_ANA和PLL滤波器值的完全不同的用法。 此处还显示了TAS5548,它采用了晶体谐振器,而不是MCLK输入。

因为我看到的每个原理图(EVM模块,客户映像上传...)都类似于第112页, 我想这是正确的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tommy:

    感谢您向我们指出这一点。 我一直在研究如何纠正这种情况,但在此期间,它让其他一些人感到困惑。

    按照EVM模块原理图实现最佳性能的假设是正确的!

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    感谢您在这方面帮助我(和其他人)。

    今天我注意到的另一件事:MCLK在针配置表中拼写错误。 频率范围也是2。 50MHz及更高版本(第12页)文档说"使用的外部晶体必须为12.288 MHz"。
    是否有任何不想使用12.288MHz时钟的用库?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tommy:

    感谢您抓住打字错误。

    我想你的MCLK频率和外部晶体频率混淆了。 我个人不想有任何你不想使用12.288MHz的用例,因为我们只特别推荐使用12.288MHz。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    外部晶体是否与MCLK相同? 第8.1 章说:"TAS5558可由外部晶体或外部 MCLK驱动。"

    但我会继续使用12.288MHz的振荡器。