This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.972万:弹锥噪声

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562, LME49720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763011/lme49720-pop-cone-noise

部件号:LME4.972万
在“线程: LM4562”中讨论的其它部件

OP-amp团队,您好!

由于弹锥噪音问题,我们收到了4件LME4.972万客户退货件。

我将这些器件安装在测试电路上,该电路具有40dB增益(1KR和100kr),电源为+/-12V,差分输入节点短路。

特定通道上的弹出锥噪声级别大约为5mVpp 10msec,在我们的客户音频设备上,这是不可接受的水平,即使这种行为来自通用双极晶体管。

我们的客户想了解TI的此低噪声音频用途运算放大器的流行锥噪声级别规范。

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizuki-san,

    如您所知,LME4.972万数据表中未指定爆米花噪音,因此请参阅以下链接。

    LME4.972万:爆米花噪音
    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/72.5471万

    LM4562/LME49720低4.972万低频噪声
    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/41.5907万

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mochizuki-san

    遗憾的是,如Kato-San所述,数据表中未指定此参数,因为它可能因应用而异。 我们建议在测试电路或原型电路中进行测量,以获得该结果。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kato-San,

    感谢您的及时建议,我仔细查看了这些有用的相关底座。

     

    你好,Lui-San,

    正如Andy在之前的sled中提到的,

    >>在晶圆处理过程中会发生这种情况,在测试过程中很难对具有符合规格的爆玉米噪声的设备进行筛查。

    因此,这次我们捕获到10毫秒持续时间的弹锥噪声,1秒持续时间步进噪声难以测试,但这种类型的"短时间步进噪声"可能在测试规范范围内。 正确吗?

    另一方面,它说取决于双极晶圆处理,您在最近的批次上是否看到任何变化?

     

    此致,

    Mochizuki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mochizuki-san

    我们尚未收到有关最近晶片批次的变化的信息。

    您能否告诉我们,您在不同的主板和不同的LME4.972万设备上获得相同的结果? 此外,您是否尝试使用外部电容器降低此噪音? 您是否可以尝试将10pF电容器和0.1uF电容器连接到GND? 您还可以试试铁氧体磁珠吗?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    以下是客户返回的4台设备在40dB测试电路中使用+/-12V实验室电源时的测量数据。

    正如我们所看到的,波形音盆噪音不是与信道相关的,而是与电源噪音相关的步进噪音。

    我们是否应该将这些材料退还给您,以确认您的最终测试仪上的噪音水平?

     

    此致,

    Mochizuki

    e2e.ti.com/.../LME4.972万-popcone.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mochizuki-san

    是否确认如果所有4个新的都更换了,则弹出锥形噪音会消失?

    如果是这样,您可以继续执行故障分析请求。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-桑,

    感谢您的支持。 这些设备与我们客户的终端设备噪音规格不符,他们在出厂时更换了4个运算放大器,然后将其退还给我们。
    我将继续执行TI FA流程。

    此致,
    Mochizuki