This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, EVMK2GX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772944/pcm1864-pcm1864

部件号:PCM1864
主题中讨论的其他部件: EVMK2GX

您好,

我们希望使用模拟麦克风在EVMK2GX上执行波束形成操作,因此我们需要一个中间的ADC。 在用于K2G和C5517设计的语音处理工具和软件方面,我们看到使用了2个PCM1864 ADC。 我们想知道如何制作两个ADC以同时采样和输出,因为这在我们的麦克风阵列应用中至关重要。 此外,您能否解释必要的硬件? 它是否就像将麦克风输出连接到ADC并将ADC的相关输出连接到DSP一样简单,或者是否涉及额外的电路?

此外,此ADC的每个通道的最大采样速率是否为192 kHz?

谢谢你。

此致,

Sueda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sueda,

    感谢您考虑将PCM186x设备用于您的beamforming应用。

    就使用2个PCM186x而言,首先我假设您需要8个通道。 如果是,您可以在TDM或I2S模式下使用2 PCM1864/65

    TDM模式:

    如果您使用TDM模式,则可以将设备1用作主设备,并使用XTAL (例如)提供外部MCK。 在这种情况下,设备1将具有BCKO和LRCKO作为输出。

    您可以将设备2作为从设备运行,这意味着它需要BCK和LRCK作为输入。 您可以将设备1的BCKO/LRCKO作为设备2的输入,该设备将具有同步输出,您的处理器可以选择用于波束形成的通道。

    I2S模式:

    如果您要使用I2S模式,时钟模式将保持与上述相同...您需要的唯一额外步骤是将其中一个GPIO配置为DOUT2,这样您将在DOUT上具有CH1/CH2,在GPIOn引脚上具有ch3/CH4。 因此,您总共有4个I2S流需要由处理器处理。 当您的处理器无法处理TDM流而需要I2S流时,此功能非常有用。

    此致,
    Ravi