This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC编解码器和ADC:如何重新启动/恢复USB音频EVM

Guru**** 2551610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

我的EVM不再注册为音频编解码器,我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于:  TLV320AIC3254EVM-K, TLV320AIC3254EVM-U, TLV320AIC3204EVM-K, TLV320AIC3253EVM-K, TLV320AIC3256EVM-U,  TLV320AIC3206EVM-U, TLV320AIC36EVM-K, TLV320ADC3101EVM-K, TLV320DAC3203EVM-K, PCM3070RHBEVM-K ,  TLV320AIC3212EVM-U, TLV320AIC3262EVM-U , TLV320AIC3.2668万EVM-U


    重要说明: 继续之前,请确保将跳线设置为默认位置。 单击上面相应EVM的链接,参阅EVM用户指南。

    如果EVM上的USB活动LED指示灯不亮且未枚举为USB音频设备,请执行以下步骤:

    1. 下载 USB固件文件:

    对于TLV320AIC-78C/DAC/ADC EVM: http://www.ti.com/lit/zip/slac563

    对于TAS/PCM EVM和PurePath控制台主板: http://www.ti.com/lit/zip/sloc305

    2. 从 主板上拔下USB电缆。

    3. 短路  EEPROM SDA 和SCL引脚( 不 是测试点),缩短SDA和SCL线。

    4. 将 EVM板连接到USB插座。

    5. 5秒钟后 ,取下短。

    6.将出现'Found new Hardware'(找到新硬件)向导。 驱动程序位于  上述USB固件文件的"DFU_DRIVER\"下。

    7.运行 DFUTEST.exe。 这可在 上述USB固件文件中找到。  如果出现以下消息,请重复步骤2-6。

    8. 单击 “编程EVM” 按钮。  浏览   “image\”目录中的DFUEE.bin文件。 单击 打开

    9.将出现以下消息。 单击 OK (确定)。

     

    10. 将出现“Download completed”(下载已完成)消息。 单击 OK (确定)。

    11. “Device was successfully reset.(设备已成功重置。)” 请..."消息。 等待 2-3秒 ,然后单击OK (确定)。 如果出现"Found new hardware wizard (找到新硬件向导)",请按照步骤6中的说明安装DFU驱动程序。

    12. “分离呼叫成功。 请..."消息。 等待 2-3秒 ,然后单击OK (确定)。 如果出现"Found new hardware wizard (找到新硬件向导)",请按照步骤6中的说明安装DFU驱动程序。

    13. 浏览 所需的固件 映像文件 (例如 USB-xxxx_441KHZ.BIN)。 单击 打开

    14.在  接下来的两个窗口中单击确定。 最后一个窗口将类似于下面的窗口。

     

    15.单击 确定 并 关闭 DFUTEST程序。

    16.以管理员身份运行"remove-miniEVM.exe"(右键单击选项)。 这可在 上述USB固件文件中找到。

    17.拔下  并重新连接USB电缆。

    18. EVM现已准备就绪,可供使用。

    希望这能有所帮助!