This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:频率与输出dBV

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773479/tpa6130a2-frequency-vs-output-dbv

部件号:TPA6130A2

您好,专家,

您是否具有TPA6130A2频率与输出dBV曲线? (3.6V,16欧姆,输入电容0.47uF)范围是否在+/-0.1dB范围内? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    是否要知道设备的频率响应? 您希望使用TPA6130A2驱动什么信号?
    在整个音频范围内,频率响应很可能是平的。 上一篇文章提供了一些附加信息: e2e.ti.com/.../140.6485万

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器