This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.972万NABD:放大器噪声

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2072, NE5532, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762855/lme49720nabd-amplifier-noise

部件号:LME4.972万NABD
主题中讨论的其他部件:TLE2072NE5532TL072

我有一个相线性3300前置放大器,它使用tle2072运算放大器作为移动磁铁唱机输入(最初是TL072),然后我将运算放大器升级为LME4.972万NA。 当我打开前置放大器时,我会听到过多的嗡嗡声和噪音。 新的运算放大器和RIAA唱机电路似乎存在兼容性问题。 我用LME4.972万na更换了线路放大器和音频控制电路放大器。 工作正常(线路和音频控制芯片最初是NE5532双极运算放大器)。 您是否知道为什么此运算放大器在唱机前置放大器中无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    您能否提供有关此问题的更多详细信息? 您是否有可以简化问题描述的结构图或原理图?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    请问您对此有什么更新吗? 能否提供我在上一篇文章中要求的信息? 这只是为了对这个问题有一个更好的办法。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要对我发送给您的第一条消息进行一些更正。 唱机前置放大器最初有一个NE5532双极输入运算放大器。 我将它升级到TLO72,然后再升级到TLE2072。 除了TLE2072与之前的两个运算放大器相比声音更好之外,这两个芯片都运行良好。 读取有关LME4.972万na的一些数据后,我意识到最大电容负载为100pf。 移动磁铁前置放大器电路的输出通过一个2.0mfd PPMT电容器和接地10k电阻器连接到线路放大器级。 规格表中规定,如果负载电容值超过100pf,则在负载前放置一个串联电阻器。  我确实注意到,随着我提高前置放大器输出电平,噪声电平也会降低。 您是否认为电容负载过大导致噪音? 音量电位计上有一个10k电阻器。当然,它是在功能选择器开关和音量控制之间连接的唱机级输出电容器之后。 如果这可能导致噪音,您建议我将电阻器的值与唱机级运算放大器输出和2.0mfd耦合电容器串联。 如果您需要,我可以在星期六之前将原理图发送给您。                    

                                                                                                                          谢谢你

                                                                                                                            R. Bell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    是的,原理图很好...

    我想,您所描述的更多是用于停止直流偏移电压的高通滤波器,而不是通常所说的电容负载。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    感谢您的上述说明。

    我对噪音问题有一些建议:

    -首先,您需要验证所有电源设备是否稳定。 确保消除这些来源的所有噪音。 电源处的任何寄生信号都可能导致输出处出现噪音问题。
    -确保在设计中尊重数据表布局示例的所有详细信息。
    -请在放大器输出和电容负载之间连接至少470欧姆的电阻。 如果噪音仍然存在,您能否断开电容负载并验证噪音是否仍在输出端?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯:

         我是否应该拆下2.0 MFD耦合电容器,然后将带有470欧姆电阻器的唱机前置放大器直接连接到线路放大器? 如果我将电阻器串联连接在电容器和运算放大器输出之间,它将创建一个串行RC滤波器,导致 唱机放大器输出的低频切断发生变化。 如果我对该系列RC耦合效果有误,请告诉我。 我已经在运算放大器电源端子上安装了.1mfd旁路盖和10mfd电压缓冲器。只要运算放大器输出上的直流偏移极小或没有,我就部分地在放大器运算放大器级之间进行直接耦合。 从我的角度来看,2.0mfd耦合盖将被唱机运算放大器识别为大电容负载,并可能导致lme4.972万na运算放大器产生寄生振荡和低频噪声。 现有电路与NE5532,TLO72和TLE2072完美配合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    请提供一个示意图。 这会显示超过1000个单词...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    请问,为了找出根本原因,您能否帮助我们在没有电容负载的情况下测试设备? 这将为我们提供更多有关电容负载是否导致您的应用中出现噪音和嗡嗡声的信息。

    此外,原理图对于了解您的应用和您提到的电容器位置非常有用。 我向您发送了E2E聊天邀请,以便您可以分享与此主题相关的更多详细信息和信息。

    谢谢!

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.