This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC编解码器和ADC:修改PPS进程流的设备配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773140/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-modifying-the-device-configuration-of-a-pps-process-flow

主题中讨论的其他部件:PUREPATHSTUDIO

如何修改PurePathStudio流程流的设备配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用PurePath Studio (PPS)开发音频转换器时,通常需要向过程流添加一些附加I2C命令以进一步配置设备。 下面是有关如何执行此操作的快速指南!

    1)打开PPS (便携式),然后左键单击您正在使用的当前框架

    2)在标题为“属性”的右侧面板上,选择“系统设置代码”

    3)接下来选择"..."按钮。

    4)在适当的位置添加您想要的I2C写入。 I2C写入的格式为: REG[ PageNumber (十进制)][REGISTER (十进制)]=写入值(十六进制)  注:Systems Settings Code具有IF ELSE语句,这些语句控制在哪个EVM上运行哪些脚本。

    5)接下来选择"确定"。 保存后,系统设置代码的更改将与流程一起保存。 要上载到EVM,请选择“生成”->“下载并运行”