This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:双声道立体声模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763126/tas5825m-stereo-mode-with-two-mono

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件: PurePath-CMBEVM

您好,

我需要在立体声应用中使用PBTL配置中的两个TAS5825M。

我需要将左通道发送到一个芯片,将右通道发送到另一个芯片。

如何将TAS5825M配置为只读取一个信道?

谢谢。

此致,

Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davy,

    只需在“Input Mixer Tuning”(输入混合器调谐)窗口中选择“Left Ch”(左频道)或“Right Ch  默认值为(L+R)/2。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复。

    我有一个板载微控制器,我需要通过I2C对芯片进行编程。

    我打算购买 PurePath-CMBEVM,但实际上我需要通过I2C和微控制器对该功能进行编程。

    要为哪些登记簿签发令状?

    我需要在每次开机时或仅在第一次开机时写入寄存器?

    谢谢。

    此致,

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案可能在SLAA786A中。 查看末尾的寄存器地图

    您还可以导出两个仅更改了混音器值的寄存器文件,并比较这些文件。

    也许可以在运行时进行更改,但还没有看到任何描述。

    如果不起作用,请尝试;输入sleep,更新值,然后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    非常感谢您的回复。

    我找到了输入混合器的以下信息:

    输入混合器
    0x14 0x0B从左到左4 / 9.23 0x80万左频道混频器
    左输入增益
    0x18 0x0B从右到左4 / 9.23 0x0万左频道混频器
    右侧输入增益
    0x1C 0x0B从左到右4 / 9.23 0x0万右频道混频器
    左输入增益
    0x20 0x0B右到右4 / 9.23 0x80万右频道混频器
    右侧输入增益

    我应该写那个寄存器,我应该更改Andy在那张照片中发布的配置。
    非常感谢。

    无论如何,我正在等待PurePath-CMBEVM板,我将尝试使用它进行设备配置。

    此致,
    Davy