This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:22uf JB电容器替代

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764079/tas5825m-22uf-jb-capacitor-alternative

部件号:TAS5825M

大家好,我遵循了TAS5825M数据表中的设计指南,很难获得22uf JB陶瓷电容器(立体声配置示意图中的C3和C6 ),是否有任何替代建议?

也不推荐新设计,很难找到  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:

    您是指PVDD的去耦合帽吗?
    请参阅数据表的第79页,它要求:电源输入必须与某些设备分离
    μF质量,低ESL,低ESR电容器大于22 μ L。

    因此,您可以选择采用上述标准的去耦合帽。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >100uF电解低ESR电容器,如Panasonic FM或FR系列也是可能的。 对于高功率,您可以使用更大的尺寸(470-820uF)实现更好的散装去耦合。

    对于高频去耦,每侧仍需要100N小型SMD电容器。