This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:TLV320AIC34具有的ADC分辨率是多少?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764154/tlv320aic34-how-much-is-the-resolution-of-adc-that-tlv320aic34-has

部件号:TLV320AIC34

你好,团队成员。

我们想 使用TLV320AI34在32位录制麦克风。

ADC的分辨率是多少?

如果此设备不能执行此操作,您是否可以引入其他设备?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo

    是的,这是可能的。

    我附上了一个器件比较表,其中显示了许多TI编解码器。  它们都可以记录/播放分辨率为16,20,24或32位的数据。  

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve。

    感谢您的回复。

    我了解该设备具有可选分辨率(16位~ 32位)的ADC。

    顺便说一下,如何为ADC设置分辨率?

    我认为,可以在数据表中设置登记册来选择分辨率(第52页,表15)。

    正确吗?

      

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo

    正确。

    此致,
    -Steve Wilson