This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] PCM4220:PCM4220空闲提示音

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773104/faq-pcm4220-pcm4220-idle-tone

部件号:PCM4220

PCM4220是否可以发出空闲提示音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发现PCM4220可能在设备中没有输入时发出空闲提示音。 并非所有设备都出现这种情况,但PCM4220可能会在音频带中发出空闲提示音。 根据设备的温度,此伪迹可能会改变振幅和频率。 此问题可通过以下详细介绍的解决方法来解决。

    解决方法:

    通过将零件的Vcc电源从4 V增加到4.35 V,可以减少这种空闲提示音,甚至消除这种情况。Vcc增加的折让因素是零件的THD性能将降低约2 dB (如果Vcc增加到4.35 V)。这将超过数据表中指定的Vcc限制,这不会损坏部件,但会使THD性能比数据表中指定的性能下降。