This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM4204:PCM4204通道到通道THD性能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204, PCM4204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773102/faq-pcm4204-pcm4204-ch-to-ch-thd-performance

部件号:PCM4204

我们观察到,信道之间的THD与频率性能各不相同,而SNR保持不变。  这是否是预期的,如果是,哪些因素会影响THD性能的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM4204的大信号THD+N匹配受到限制。 通道之间始终存在几dB差异,即使采用仔细的PCB布局和良好的参考去耦合。 PCM4204包括两个单独的参考电路,一个用于通道1和2,一个用于通道3和4。 很难在两个引用之间匹配绝对精确度。

    保证良好THD+N性能的最佳方法(了解 几乎不可能匹配所有四个通道) 是使用低ESR电容器作为参考去耦电容,并将参考回路的面积降至最低。 我们在 PCM4204EVM板上使用低ESR钽和X7R陶瓷芯片盖。