This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:AIC3104

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762467/tlv320aic3104evm-k-aic3104

部件号:TLV320AIC3104EVM-K

你(们)好  

我正在尝试在WIN 10上运行评估软件GUI。  

USB-MODEVM驱动程序已正确安装,与NI-Vista USB设备及以下设备一样无问题  

声音,视频和游戏控制器。  

当我运行TLV320AIC310xEVM评估工具时,软件将打开一个带有“连接USB”的窗口

根据用户指南正确设置评估板上的所有跳线。  

我尝试了兼容模式,但没有帮助。  

请提供帮助。  

跑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跑步,

    在您的设备管理器中,TLV320AIC3104EVM是否作为NI-VISA设备显示在USB设备中? 或者,如果不是,它如何显示?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve  

    是的,请参阅随附的图像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跑步,

    您需要安装Windows 10的更新驱动程序。

    您可以在EVM产品文件夹的软件页面中找到它们:
    www.ti.com/.../TLV320AIC3104EVM-K

    打开文件夹,有两个文件:
    1. USB-MODEVM_Vista&7.inf

    USB-MODEVM_WDM.inf

    安装这些文件的说明:

    USB-MODEVM_Vista&7.inf安装:
    要将此文件的内容应用于系统设置,请单击右键
    此文件,然后选择“安装”。 如果在此之前设备已插入
    文件,则需要从"未知
    设备"类。

    ----------------------------------

    USB-MODEVM_WDM.inf安装:

    要将此文件的内容应用于系统设置,请复制此文件
    至%SystemRoot%\inf并重新启动计算机。 如果设备是
    在复制此文件之前安装,需要删除设备
    从Windows设备管理器中的“未知设备”类。

    需要为这些驱动程序关闭驱动程序签名强制。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve  

    我按照您的说明使用了安装文件,  

    没有帮助,它不起作用,仍然显示"connect USB"  

    此致

    跑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跑步,

    您是否禁用了驱动程序安装的签名强制? 如果未正确安装驱动程序,则设备将无法识别,并且软件将无法打开。

    此致,
    -Steve Wilson