This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM1860:如何处理PCM1860和PCM186x系列中的其他设备上未使用的输入?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773100/faq-pcm1860-what-should-i-do-with-unused-inputs-on-the-pcm1860-and-other-devices-in-the-pcm186x-family

部件号:PCM1860

如何处理PCM1860和PCM186x系列中的其他设备上未使用的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM186x器件的数据表在9.3 1模拟前端一节中指出,不应将任何内容连接到未使用的输入。   

    如果您的系统面临浮动问题,那么对于TI音频ADC和编解码器上未使用的输入,建议通过~0.47uF电容器提供至GND的交流端接,以防止未端接输入上的噪音拾取。   模拟输入上有直流偏压,因此不应直接与GND短路。  ~0.47uF电容器为器件内的直流偏置提供断路,但提供对GND的交流短路,以实现正确端接和降噪。