This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC3254:我是否应该将电容器连接到MICBIAS引脚? 我该如何处理噪音?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773099/faq-tlv320aic3254-should-i-connect-a-capacitor-to-a-micbias-pin-what-should-i-do-about-noise

部件号:TLV320AIC3254
主题: TLV320AIC3104中讨论的其它部件

我是否应该将电容器直接连接到TLV320AIC3254,TLV320AIC3104和其它类似器件的MICBIAS引脚输出上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在AIC器件(例如TLV320AIC3104和TLV320AIC3254)上,人们通常误解MICBIAS是LDO。 实际上,它实际上是一个放大器或切换到VDD的开关,具体取决于配置的模式。 如 下面的图1所示

    图1:MICBIAS选项

    当MICBIAS配置为放大器时,其输出电压是从波段间隙参考导出的。 此输出提供多个低噪声可编程电压电平,能够驱动高达~4mA的电阻负载。 但是,与LDO相反,此内部补偿放大器不应将电容器直接连接到其输出。 对于板噪声有问题的情况,可以拆分偏置电阻器,以便在麦克风附近使用RCR。 此外,差分配置也很有帮助,因为耦 合到MICBIAS 迹线和 +/-信号迹线 的常见噪声被拒绝。 此外,还可以将小电容器放置在靠近输入引脚的位置,以提供射频噪声(如GSM)。

    当MICBIAS配置为开关时,可以将电容器直接连接到引脚上。 一般来说,如果空间允许,最好在尽可能多的地方为电容器留出空间。 这允许在设计中出现意外噪音时尝试使用许多变量。