This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC编解码器:我是否可以使用耳机放大器驱动高阻抗负载?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773097/faq-tlv320aic-codecs-can-i-drive-high-impedance-loads-with-a-headphone-amplifier

是否可以使用数据表中指定的阻抗耳机放大器驱动更高的阻抗负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动更高的阻抗负载是可以的,一般来说 ,性能应优于低负载(如16欧姆)。 实际上,这是一个很好的机会,可以放置RC LPF来消除高频噪声,前提是负载具有足够高的阻抗 ,因此增益误差可以忽略不计。 作为额外的奖励,这还将内部补偿放大器与直接电容负载隔离开来。 有关  电阻器/CAP值,请参阅www.ti.com/.../slaa313。