This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字麦克风输入(PDM)至USB接口

Guru**** 2462010 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, TLV320AIC3204, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763895/digital-microphone-input-pdm-to-usb-interface

主题中讨论的其他部件:PCM2912TLV320AIC3204PCM2912A

我有一个新项目正在寻找用于计算机应用的USB接口的数字麦克风输入(PDM)。

是否有任何推荐的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎来到E2E!

    我们有几台设备具有PDM数字麦克风接口来捕获音频,但遗憾的是,它们中没有一台集成USB接口。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 但我还有其他想法。
    PDM mic接口转换器,数字到模拟,连接器到PCM2912。
    但它是否会在实践中发挥作用?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这种方法可以正常工作,但从应用角度来看,您只需将模拟麦克风与PCM2912A配合使用,然后通过USB发送数据。 如果必须使用DMIc,则可以使用音频编解码器,例如TLV320AIC3204,该编解码器内置了DMIC接口,用于从麦克风捕获数据并通过线路输出进行回放(编解码器具有直接ADC-DAC接口选项), 然后使用PCM2912A从编解码器捕获模拟输出并通过USB传输。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师