This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC23:TLV320AIC23的引脚

Guru**** 2812235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773094/faq-tlv320aic23-pinout-of-the-tlv320aic23

部件号:TLV320AIC23

第1-4页的BGA引脚似乎与第A-1页上的组合图相矛盾。  您能帮助澄清引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个图均正确。 不幸的是,它们使用不同的编号惯例。 附录A中的绘图使用行(字母)和列(数字),而第1-4页只是边缘的数字。
    第1-4页是自上而下的视图,具有正确的针编号。 附录A是使用不同编号系统的通用BGA。 因此,附录A的插针2A对应于第1-4页的插针32。