This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100和TLV320AIC1110蜂鸣音或音调

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773091/faq-tlv320aic3100-tlv320aic3100-and-tlv320aic1110-beeps-or-tones

部件号:TLV320AIC3100

1. AIC1110是否可以预先存储12个音频(DTMF蜂鸣音),并且每个音频是否可以从I2C总线随意触发? 。

2. 如果答案为“否”,是否必须根据每次按下按键并触发按键发出声音的情况,使用正确的音调组合对AIC1110进行编程?  

3. AIC3111是否可以生成DTMF的蜂鸣音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. AIC1110没有存储空间,但它可以生成 DTMF音频。 在 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic1110.pdf中搜索'TDF'

    2. MCU将监控键盘以确定按下哪个键,并向AIC1110发送I2C命令以对DTMF模块进行编程。

    3. AIC3111具有 一组寄存器,用于保存正弦值和余弦值。 这些值用于计算  音,因此DTMF不可用。  另一方面,AIC3111具有可编程miniDSP。 PurePath Studio GDE (图形miniDSP编程/调试 软件)具有音频发生器组件。 客户可以添加两个这些提示音实例,并将它们混合在一起以创建DTMF。