This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:I'm无法启动PurePath音频应用程序的设置。

Guru**** 2462740 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763595/tlv320adc3101-i-m-not-able-to-start-the-setup-of-the-purepath-audio-application

部件号:TLV320ADC3101

我下载了好几次用于TLV320ADC3101的PurePath应用程序,但无法安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pop,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。

    PPS安装程序出现了一些与用于下载的网络相关的问题,文件已损坏。 您可以尝试使用其他网络进行下载吗? 请以admin身份运行安装程序,并启用兼容模式。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已从该链接下载了几次,  

    setup_PurePath_Studio_Portable_Audio_MiniDSP_v5.95_build1_rev3.5815万.exe

    它仍然没有运行

    您能不能这样友善并将其上传为zip文件,这样我就可以通过100 % 确定我下载的内容是正确的? 下载的任何其他项目都可以正常工作,但此项除外  

    非常感谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pop,

    请将您的电子邮件信息发送给我E2E连接请求,以便我与您分享我之前使用的设置文件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题解决(Mike)谢谢!