This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3106:<<TDM模式(I2S模式)数据,(PCM数据),>>如何将(I2S模式)数据转换为"音频数据"?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763987/ccs-tlv320aic3106-tdm-mode-i2s-mode-data-pcm-data-how-to-convert-i2s-mode-data-to-audio-waveform-data

部件号:TLV320AIC3106

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我的EVM是  

使用TLV320AIC3106的TMDSKL137。

以及通过I2S模式读取和写入。

对于CCS中的实时声音预处理和识别,

通过只选择其中一个左侧输入和另一个右侧输入(在单端模式下),我可以从MIC获得一个通道,从line in获得一个通道。

每个通道(32位48kHz)的图形如下(I2S模式/ McASP)  

实时(在线)获取光谱图和另一个数字处理,

我只需要像这样的音频波形数据  

如何将TDM模式(I2S模式)数据(PCM数据)转换 为"音频波形数据"?

请提供任何建议...

此致,