This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011是否支持10x增益设计?

Guru**** 2460930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761644/tpa2011d1-does-tpa2011-supports-10x-gain-design

部件号:TPA2011D1
主题:TLV320AIC3021中讨论的其它部件

TPA2011连接在TLV320AIC3021后面。客户希望通过TPA2011驱动2个1W单声道扬声器

问题:

1) TLV320AIC3021线路输出支持TPA2011 的+/- in+/- 0.5Vrms。  此实施是否适合通过TPA2011驱动2个1W单声道扬声器?

2)基于设计,它需要支持TPA2011的10倍增益。 GAIN设计是否适合TPA2011? 或者增益是多少(我们建议的电阻比?)

TLV320AIC3021数据表

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3021IYZFR.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    请查看下面我的回答,如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    1) TLV320AIC3021线路输出支持TPA2011 的+/- in+/- 0.5Vrms。  此实施是否适合通过TPA2011驱动2个1W单声道扬声器?

    执行工作似乎一切井然有序。 我只建议确保等效扬声器阻抗至少为4欧姆。

     2)基于设计,它需要支持TPA2011的10倍增益。 GAIN设计是否适合TPA2011? 或者增益是多少(我们建议的电阻比?)

    33千欧电阻器提供接近的增益(通常为9.09dB)。 严格来说,客户需要一个30kohm电阻器才能提供10dB增益,如数据表的电气特性部分所示(详情请参阅下图)。  

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis Fernando,

    我想再次确认,TLV320AIC3021线路输出支持 TPA2011的IN+/- 0.5Vrms。  此实施是否适合 通过TPA2011驱动2个1W 6欧姆单声道扬声器?

      根据答案2增益中的附加信息,33Kohm电阻 器提供9.09V/V电压(它 不应该提供9.09dB,对吗?),这是否意味着客户在其应用中可以达到30Kohm以获得10X (V/V)增益?

    您是否可以再次查看这些问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    TPA2011支持扬声器负载的最小值为3.2欧姆。 连接2个6欧姆单声道扬声器将产生3欧姆的等效阻抗(低于最小值!)。 因此,此实施不会很好地推动这些负载。 他需要约8欧姆的扬声器负载才能获得良好的效果。

    关于您的增益问题,客户需要一个30kohm电阻器,以便在其应用中获得10倍增益。 HIS实际值会产生9.09 V/V增益。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis Fernando,
    除了2个6欧姆单声道扬声器不适合驱动这些负载,因为2个6欧姆扬声器产生3欧姆的等效阻抗。
    客户提出的另一个问题。 当他们需要30kohm电阻器以在其应用中获得10x增益(实际值产生9.09 V/V增益)时,它是否会造成THD或任何性能下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    THD和THD+N参数不取决于设备增益。 这些参数仅取决于VDD电源电平,输出频率和输出功率。 有关 THD和THD+N值如何随上述参数变化的详细信息,请参阅典型特性部分( www.ti.com/.../tpa2011d1.pdf )。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    很高兴见到你,这是Foxconn Michael.Ren。

    我还有更多关于输出电流的问题。 当输出功率为2W且RL=4ohm且Vdd=3.6V时,如何计算输出电流。

    您认为输出焊珠FFB20和FFB21是否足够?

    Michael Ren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       如果客户将TLV320AIC3021输出功率转换为2W ,且具有4欧姆负载,则THD+N是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael,

    要计算输出电流,只需根据以下表达式进行计算:

    其中,"I"表示电流,"P"表示输出功率,"RL"表示扬声器负载阻抗。

    它类似于计算电阻器中的电流。  

    输出磁珠似乎足够用于此设备。 但是,如果您正在查看有关外部D类筛选器的更多详细信息,您可以查看此应用说明:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    它可作为设计EMI滤波器的指南。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    遗憾的是,我们仅支持低功耗放大器。 您是否可以为与TLV320AIC3021相关的任何问题创建新帖子? 各小组的成员将尽快作出答复。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.