This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC编解码器:如何同步多个编解码器?

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, TLV320AIC3253, TLV320AIC3256, TLV320AIC3254, TLV320AIC3120, TLV320AIC3268, TLV320AIC3104, TLV320AIC3105, TLV320AIC3106, TLV320AIC3107, TLV320AIC3100, TLV320AIC3101, TLV320AIC3263, TLV320AIC3262, TLV320AIC3110, TLV320AIC3212, TLV320AIC3206, TLV320AIC3204, TLV320ADC3101, TLV320ADC3100, TLV320ADC3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773077/faq-tlv320aic-codecs-how-do-i-synchronize-multiple-codecs

线程中讨论的其他部件:TLV320AIC3111TLV320AIC3253TLV320AIC3256TLV320AIC3254TLV320AIC3120TLV320AIC3268TLV320AIC3104TLV320AIC3105TLV320AIC3106TLV320AIC3107TLV320AIC3100TLV320AIC3101TLV320AIC3263TLV320AIC3262TLV320AIC3110TLV320AIC3212TLV320AIC3206TLV320AIC3204TLV320ADC3101TLV320ADC3100TLV320ADC3001

我担心系统中多个编解码器之间的相移。  是否可以同步编解码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当多个编解码器之间的相移是一个问题时,建议在应用WCLK/BCLK/MCLK信号之前打开ADC。 以下步骤可作为指南:

    1.禁用MCLK/BCLK/WCLK。
    2.软复位和配置寄存器,然后写入寄存器以打开ADC (寄存器19和22)。
    3.启用MCLK/BCLK/WCLK。
    4.写入寄存器以取消ADC静音。

    这些步骤可确保避免或尽量减少每个编解码器之间的延迟。

    适用于: TLV320ADC3100,TLV320ADC3101,TLV320ADC3001,TLV320AIC3203,TLV320AIC3253,TLV320AIC3204, TLV320AIC3254,TLV320AIC3206,TLV320AIC3256,TLV320AIC36,TLV320AIC3100, TLV320AIC3101,TLV320AIC3104,TLV320AIC3105,TLV320AIC3106,TLV320AIC3107, TLV320AIC3109,TLV320AIC3110,TLV320AIC3111,TLV320AIC3120,TLV320AIC3212, TLV320AIC3262,TLV320AIC3263和TLV320AIC3268