This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC3104:如何对AIC3104一阶HP过滤器进行编程?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773075/faq-tlv320aic3104-how-do-you-program-the-aic3104-1st-order-hp-filter

部件号:TLV320AIC3104

如何对AIC3104一阶HP过滤器进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为ADC一阶HPF加载可编程系数有3个步骤:(需要按顺序)

    1.负载系数N0,N1,D1 到第1页/登记65 - 70和第1页/登记71 - 76

    2.选择可编程系数(转至第0页/注册107,并设置D7 = 1和D6 = 1)

    3.启用ADC高通滤波器(转至第0页/寄存器12,您可以将D7-D6设置为01,10或11)。 请忽略此寄存器中的-3dB频率选择,因为在可编程的情况下,实际-3dB频率由系数决定。