This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC3104:调节模拟输入增益(混合器增益或PGA增益)时ADC的咔嗒声噪音

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773074/faq-tlv320aic3104-adc-clicking-noise-when-adjust-analog-input-gain-either-mixer-gain-or-pga-gain

部件号:TLV320AIC3104

在ADC转换音频时调整模拟输入增益会产生噪音伪影。 能否避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入衰减器不能动态更改。 通常,这些值设置一次以标准化输入电平。 PGA增益可以在寄存器19和22中软步进。 您可以将该级别提高到每2个FS一次。 另外,避免跳过中间步骤(不要一步从0dB跳到+10)。