This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:使用EN控制在2安培之间共享I2C总线

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764000/tpa2028d1-using-en-control-to-share-i2c-bus-between-2-amps

部件号:TPA2028D1

大家好,

只要一个通过EN引脚被禁用,而另一个正在与主控制器通信,那么在同一I2C总线上是否可以有2个TPA2028D1? 禁用IC似乎使I2C引脚具有高阻抗,因此看起来可行,但只是想确认我没有遗漏任何内容。

谢谢!
Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:

    正如你所提到的,这似乎是可行的。 我只会测试TPA2028D1中的寄存器是否未通过拉EN引脚低来擦除。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    这是我的主要关切。 请您确认不会擦除这些寄存器吗? 我的客户需要在决定继续使用其设计上的放大器之前了解情况。

    谢谢!
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antonio,

    我在EVM上尝试了此操作。 遗憾的是,当EN引脚被拉下时,寄存器被擦除。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器