This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC编解码器:耳机放大器输出上的最大输出负载电容是多少?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773068/faq-tlv320aic-codecs-what-is-the-maximum-output-load-capacitance-on-the-headphone-amplifier-outputs

耳机放大器输出上的最大输出负载电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议不要将电容高于200pF的负载直接放在耳机输出上。 通过在输出和电容负载之间放置一个串联电阻器,可以容忍更高的输出电容。