This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:无法安装AIC3104 GUI

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763737/tlv320aic3104-i-cannot-install-aic3104-gui

部件号:TLV320AIC3104

您好,

当我双击setup.exe时,它弹出一个窗口,表明Windows安装程序引擎已损坏。 要尝试解决此问题,请通过regsvr32.exe在msi.dll上注册引擎。

我不知道如何运行msi.dll,请帮我吗? 我在e2e中寻找答案,看起来其他人以前没有遇到过这个问题。 我的操作系统是Win10。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    很遗憾听到您遇到问题。  我 很高兴地说,我们以前也看到过这种情况,这个问题很容易解决。

    请右键单击setup.exe文件,然后选择"解决兼容性问题"

    您还需要在 EVM产品之前( 位于软件部分)下载Windows Vista和Windows7驱动程序

    驱动程序文件夹包含两个文件:

    1. USB-MODEVM_Vista&7.inf

    USB-MODEVM_WDM.inf

    安装这些文件的说明:

    USB-MODEVM_Vista&7.inf 安装:
     要将此文件的内容应用于系统设置,请单击右键
     此文件,然后选择“安装”。 如果在此之前设备已插入
     文件,则需要从"未知
     设备"类。

    ----------------------------------

    USB-MODEVM_WDM.inf安装:

    要将此文件的内容应用于系统设置,请复制此文件
     至%SystemRoot%\inf并重新启动计算机。 如果设备是
    在复制此文件之前安装,需要删除设备
    从Windows设备管理器中的“未知设备”类。

    仅供参考,这些驱动程序专为Windows 7和Vista而设计,对于Windows 10 ,您需要禁用签名确认,否则它们将完美工作

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,
    感谢您的回复。我在安装时仍然遇到问题,根据故障诊断,我找不到文件C:\windows\system32\drivers\NiViUsbK.sys。 请您再帮上忙吗?