This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于音频编解码器的TI Cross

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763688/ti-cross-for-audio-codec

您好,  

这是一个很长的镜头,但我正在寻找一个TI cross来寻找音频编解码器部件Realtek ALC3264。 我无法在线找到数据表或任何可靠的规格,但我希望论坛中的某个人可能会知道这方面的信息。  

提前感谢!

-Olivia Morell  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Olivia:

    我们无法访问Realtek ALC3264,因此无法为您提供具有竞争力的交叉参考。 我们浏览了Realtek音频编解码 器产品组合以检查此部件是否存在。 通过谷歌搜索,我们只能找到一份Isfixit报告,其中提到这部分涉及Microsoft Surface平台的一部分。

    如果您可以分享有关此部分的更多详细信息,我们可以帮助您尽快获得来自TI产品组合的最接近的交叉参考。

    此致,

    阿比

    音频转换器营销