This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC编解码器:使用TLV320AIC32x4编解码器的驻极电容麦克风降噪技术

Guru**** 2924880 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773064/faq-tlv320aic-codecs-electret-condenser-microphone-noise-reduction-techniques-using-tlv320aic32x4-codecs

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3204TLV320AIC3254

如何使用AIC32x4系列降低驻极体电容麦克风(ECM)噪音?

TLV320AIC3204,TLV320AIC3254

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AIC32x4中的ADC通道路径具有93dBA SNR (0dB通道增益)。 随着MicPGA模拟放大器增益的增加,SNR保持在90dBA以上,直到差分10k输入达到20dB通道增益。 这是因为放大器噪音的增加速率比信号的增加速率低得多。 请参见下图。

    典型驻极体电容麦克风(ECM)的SNR为55dBA至60dBA。 如果您要将麦克风的全尺寸与ADC输入的全尺寸匹配,并且如果麦克风的全尺寸定义为100mVrms,则您需要大约14dB的增益MicPGA (模拟)增益 (这是麦克风灵敏度的一个函数,用于通过其胶囊/JFET将SPL转换为电压)。 在AIC3254 ADC信道SNR中添加14dB增益将或多或少透明(如图所示)。 但是,麦克风的音量和噪音 都在增加。  在对耳机输出进行回送时,当将500mV驱动到典型的32欧姆耳机时,可以听到麦克风的60dB SNR噪声基底。

    要主观测试实际噪声基底,请将线路电平MP3播放器连接到ADC输入端。 这些通常具有90+dB SNR。

    AGC功能有助于降低麦克风的噪声层以及环境噪声。 如果信号电平非常低,AGC将增加增益,但如果您配置噪声门功能,当  噪声降至阈值以下时,它将把MicPGA增益设置回0dB。 如果您有EVM,我建议您使用其控制软件(AIC3254 CS)中提供的AGC工具。

    在PurePath Studio中(使用AIC3254的miniDSP时),我们还具有降噪组件。 对于白噪声,这应该非常适合降低麦克风噪声级别。