This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M代码

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763462/tas5805m-tas5805m-code

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件:TAS5805

您好 ,先生

导出的.h文件太大, 您能否 帮助检查是否 删除初始值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    一般而言,.h文件的长度与激活的功能数量有关。

    例如,一个biquad需要5*32位初始化脚本,因此左/右15个biquad的长度为20*5*32位。

    无论如何,PPC3也支持在设置按钮上只生成活动的组件。 您可以尝试禁用默认功能。

    RDGS,
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew

    现在我们已经将代码插入到了平台中,但是我们发现代码不起作用,无法播放声音。 刚分析过,通过软件的地址,5805没有回答,你能不能给一些建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    '5805没有回答'-这是否意味着I2C通信是错误的? 如果是,请首先检查I2C地址,此部分可在TAS5805数据表9.5 2从属地址部分中找到。 (请注意7位地址和8位地址之间的差异)

    还有一个问题,您所在的一侧使用的是哪种平台?

    RDGS,
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Matthew
    现在I2C地址是0x5a,请帮助检查它,tks!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加平台为ATS2819,tks
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew

    请帮助检查它,I2C without ACK,原理图如下,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    系统的8位地址应为0x5a。 但是,对于主平台,我想也许您可以尝试使用7位地址0x2D。

    RDGS,
    Matthew