This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC编解码器:在低采样率下运行时,DAC输出噪声较高

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773062/faq-tlv320aic-codecs-high-dac-output-noise-when-running-at-low-sampling-rates

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3204TLV320AIC3254

当以低采样率运行时,为什么我的DAC会发出高噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在操作sigma-delta DAC时,必须小心确保带外噪音尽可能地从可听到的频率范围降低。 如果转换器的过采样率太低,可能会听到噪音,这可能是8kHz采样的情况。   例如,AIC3204的最佳DAC过采样频率约为6MHz (或48kHz*128)。 为了实现8kHz采样的超额采样率,DOSR必须设置为768。

    下图显示了TLV320AIC3204 CS的示例,其中MCLK为4.096 MHz。 下面选择的MDAC和mAdc值可与TLV320AIC3254的所有处理块以及miniDSP程序兼容。 从功耗角度来看,这可能不是最佳值-- 一旦为您的系统选择了一个处理块(例如,每个通道只需要3个双组,如PRB_P1的资源类(RC)为8),就可以为该特定资源类调整MDAC和NDAC值。 有关  详细信息,请访问www.ti.com/.../slaa404c。 第20页有一个与8kHz采样相关的示例脚本。