This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC编解码器:如何计算TLV320AIC器件的输入阻抗?

Guru**** 2782575 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于: TLV320AIC3203,TLV320AIC3253, TLV320AIC3204,TLV320AIC3254, TLV320AIC3206, TLV320AIC3256,TLV320AIC36,TLV320AIC3100, TLV320AIC3101, TLV320AIC3104,  TLV320AIC3105, TLV320AIC3106, TLV320AIC3107, TLV320AIC3109, TLV320AIC3110,  TLV320AIC3111, TLV320AIC3120, TLV320AIC3212,TLV320AIC3262,TLV320AIC3263和TLV320AIC3268。

    这些器件的模拟输入应与器件端子进行交流耦合,以允许信号 源的共模电压与输入共模电压的耦合。 输入耦合 电容器与选定的输入阻抗组合形成高通滤波器:

    π=1/(2*平方米*REQ*CC)
    π= 1/(2*平方米*REQ*FC)

    对于高保真音频录制应用,最好将高通滤波器的截止频率保持 在尽可能低的水平。 对于单端输入模式,等效输入电阻 REQ 可计算为:

    REQ = Rin *(1 + 2克)/(1+g)

    变量 g 是以线性术语计算的模拟PGA增益:

    G = 1万 * 2层(G/6)/右

    其中 G 是编程的模拟PGA增益(以dB为单位), Rin 是编程的输入电阻器的值
    并假设 Rin = RCM

    对于差分输入模式,  半电路的REQ可计算为:

    REQ = Rin

    其中 Rin 是已编程输入电阻器的值,假设 输入对称。

    当模拟信号通过音频插孔等连接器连接到系统时,建议在信号上放置一个下拉电阻器,如下所示。 下拉电阻器有助于保持信号接地,并有助于在没有电源连接到连接器时提高抗噪性。 应选择足够大的下拉电阻值以避免信号源负载。

    带下拉电阻器的模拟输入连接

    每个模拟输入都能够处理0.5Vrms的信号幅值。 如果输入信号 源可驱动高于最大值的信号, 则在将信号连接到 设备之前,应使用如下所示的外部电阻分频器网络将信号衰减至低于0.5Vrms。 应选择网络的电阻值以提供所需的衰减并满足以下等式:

    R1||R2<<请求

    模拟输入连接,带电阻器分压器网络

    如果任何模拟输入端子 未在应用中使用 ,建议将未使用的输入端子短接在一起,并使用小电容器(例如0.1μF)将其接地。