This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM BTL平衡输入绑定

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770764/tpa3255evm-tpa3255evm-btl-balanced-input-wirind

部件号:TPA3255EVM

您好,

我的TPA3255EVM将在BTL模式下使用模拟立体声平衡输入。

我的理解是J10和J12专用于平衡输入(+/-/GND)

J4和J19跳线设置在差分位置

J7和J8跳线输出- J26和J27跳线设置为分别INC和IND

S1处于重置位置- J21跳线 处于打开状态- J16设置为主模式

J29 J32 J33默认设置为On (开)

是正确还是我错过了什么?

很高兴阅读您的评论

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计划仅将J10/J12用于带XLR连接器的模拟平衡输入。
    我以前的设置是否正常,或者我是否错过了一些东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议遵循快速启动配置来围绕EVM进行播放:
    www.ti.com/.../slou458.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦刚:

    感谢您的帮助,在SE模式下没问题,目前尚未尝试平衡。

    EVM手册和快速启动提供的有关平衡输入布线的提示太少。

    我的问题仍然存在,涉及J10和J12布线...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    给出一些有关J10和J12布线的提示,以实现平衡输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe:您好!

    我建议您将J21取出。 当J21不在时,C_START引脚更适合BTL。

    我真的没有任何提示可以给你菲律宾。 您似乎已经弄清楚了所有信息,将输入连接到设备应该没有问题。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    J21输出用于带SE输入的BTL模式?

    这是要去的地方吗?

    请确认,不要刻录我的EVM;)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe:您好!

    正确!

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    在C21外面,没有烟或其他的东西:)

    我实际上只使用2个SE输入(立体声模式)。
    我的目标是使用J10和J12模拟输入进行平衡(分别为J10的+/GND/- INA/GND/INB和J12的INC/GND/IND)。
    我知道我必须将J4和J19切换至差速器位置。
    我还需要做其他事情吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是您在电路板上要做的所有事情。

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢罗伯特,
    我稍后再试,我喜欢EVM不平衡。
    我希望使用均衡输入的果汁更多。
    此致