This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:TL972是否适用于以下用例?

Guru**** 2384070 points
Other Parts Discussed in Thread: TL972, INA163
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772356/tl972-is-tl972-suitable-in-below-use-case

部件号:TL972
主题中讨论的其他部分: INA163

大家好,

我的客户需要低噪音音频放大器。 放大器用于将差分信号从MIC转换为单端信号。 增益设置为1V/V,输入信号为-41dBv, 100Hz~10kHz。

客户要求安培总噪音低于-106dBV。 输入为-41dBV时,SNR需要高于65dB。 电流表的电源为单电源@3~3.3V。  您认为TL972是否合适? 如果没有,您是否有其他建议? 谢谢。

此致,

韦恩

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    TL972可能是一个不错的选择。 它是轨对轨输出,因此对输出范围没有限制,因为对于输入,Vcc为(Vcc-)+ 1.15 至(Vcc+)+ 1.15 ,因此对于3V电源,输入范围为0.7V,如果输入为-41dBv,则应该正常。
    TL972所需带宽也正常,噪声电压规格为4nV/RHZ。
    如果需要进行某些分析,此设备可使用PSPICE和TINA模型。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的回复。 我已根据客户的设计为TL972构建了TINA模型。 请参阅随附的此型号。

    对于MIC输入,单端输入 为-41dBV,差动输入为-35dBV。 因此,您能否帮助计算TL972的总噪声,以查看总噪声是否可以低于-106dBV? 谢谢。

    此致,

    韦恩

    e2e.ti.com/.../TL972.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    在TINA中的工具栏选项下有噪音分析工具:分析->噪音分析...
    此外,您还可以从TI Precision实验室 获取有关此问题的在线培训:training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-1
    它解释了噪声,如何计算RMS和总噪声以及使用噪声模拟的TINA模拟。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    我将采用INA163:

    它的噪声性能无与伦比!

    我们谈论的是什么麦克风? 它的阻抗是多少?

    Kai