This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3106:<<TDM模式(I2S模式)数据,,>>如何将TDM模式(I2S模式)数据转换为""??

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763092/ccs-tlv320aic3106-tdm-mode-i2s-mode-data-how-to-convert-tdm-mode-i2s-mode-data-to-waveform-data

部件号:TLV320AIC3106

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我的EVM是  

使用TLV320AIC3106的TMDSKL137。

以及通过I2S模式读取和写入。

 这是使用I2S模式和MCASP (多通道音频串行端口)的读写代码

而图形是  

我只需要波形数据...(32位,48kHz)

如何将TDM模式(I2S模式)数据转换 为"波形数据"?

例如

任何建议都对我有帮助…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonmook,

    我不熟悉TMD部件,但 如果您在处理器论坛中提出要求,则可以更好地解决有关数据处理的问题。 我们可以帮助您解决编解码器配置问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SonMook,

    要补充Diego所说的内容,您需要确保处理器和编解码器针对相同的串行数据进行编程。

    因此,如果编解码器在I2S模式下设置为48K 32位,则处理器也必须设置为该模式,否则您有两个不同的设备在不同模式下通信,您将收到垃圾信息。

    AIC3106可以轻松设置为48K,32位,I2S模式。如果您需要编解码器设置方面的帮助,请告诉我。 正如Diego所说,这是我们在音频论坛中提供的内容,如需有关McASP设置的帮助,您可以访问处理器论坛。

    此致,
    -Steve Wilson