This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.9724万:Vos超出规格

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772078/lme49724-vos-is-out-of-spec

部件号:LME4.9724万

大家好,

我的客户发现一个IC的偏移电压超出规格。

Vos (最大)±1 mV,但Vos为-5 mV。

他们用另一个IC替换了IC,Vos为0.2 mV。

我想知道以下情况。

 ·Vos是否在装运时通过了全面检查?

 ·如果对内部晶体管造成一些损坏,偏移电压是否会增加?

 ·如何检查IC是否有故障?

 (例如,测量IB +和IB -,其中一个是否显著超过200 nA)

此致,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji:

    我们将查看您的问题,并在第二天内提供进一步的反馈。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji,

    Vos在生产过程中经过测试,应在最大规格值范围内。
    如果您要测试特定使用案例并验证典型的设备性能,此设备提供了PSpice和TINA型号。
    您建议的测试有助于识别IC上的损坏,但您可以通过Field Apps团队或经销商启动FA分析流程。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenji:

    超过数据表最大规格的输入偏移电压通常表示ESD损坏。 对于超过数据表最大规格的输入偏置电流,也是如此。

    顺便说一句,在以前的时代,可能还有另一个导致输入偏移电压增加的原因。 将精密OPAMP粘附到插座中时,输入偏移电压通常显示与数据表规格的偏差。 这与OPAMP卡入插座的方式有关。 结果发现,模具的机械应力导致了这些偏差...

    因此,如果带有OPAMP的印刷电路板在焊接后遇到极大的机械应力,这也可能导致输入偏移电压的变化。

    Kai