This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24K:与PCM接口连接

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC24K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772888/tlv320aic24k-connection-with-pcm-interface

部件号:TLV320AIC24K

你(们)好

我想使用PCM接口将数字音频从Tlv320aic24k发送到DSP和蓝牙。

那么,我们可以为两个设备使用单PCM接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kritika

    TLV320AIC24k上只有一个PCM接口。 所以这是一个限制。 您是否需要DIN和DOUT? 或者,您是否只是让TLV320AIC24k中的DOUT同时用于这两种器件?

    如果您需要单独控制DSP和蓝牙信号,LM4.9352万或LM4.935万将是非常好的选择。

    此致,
    -Steve Wilson