This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1755, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772522/pcm1754-evm

部件号:PCM1754
主题中讨论的其他部件: PCM1755PCM1753

尊敬的先生。

我的客户正在考虑为其系统应用PCM1754。

此时,他们希望作为下一步获得EVM。

我可以在网站上看到用户手册“DEM-DA1754 EVM”。

客户是否可以购买?

很抱歉提出这类问题,请给出您的建议。

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sakai-san,

    不幸的是,DEM-DAI1753/54/55 EVM已经过时,因此我以前从TI本地FAE获得了以下TTK (微型工具套件),并为 我们的客户提供了一个。
    但是我觉得没有提供。

    音频转换器的'TTK参考设计'
    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/29.9026万

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kato-san。  

    非常感谢您提供的宝贵信息。  

    最好的方法是让客户构建主板参考  

    这种TTK是自己设计的。  

    正确吗?

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sakai-san,

    如果带外噪音级别可用于客户的应用,则可以应用CR被动后LPF,如TTK原理图,因此请参阅应用说明。
    如果带外噪声不符合目标规格,请应用DEM-DAI1753/54/55 EVM用户指南中提到的有源RC低通滤波器。

    PCM DAC的带外噪声和过滤
    http://www.ti.com/lit/an/slea048/slea048.pdf

    DEM-DAI1753/54/55 EVM PCM1753/PCM1754/PCM1755评估1754评估模1755模块用户指南
    http://www.ti.com/lit/ug/sleu104/sleu104.pdf

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-san和Sakai-san,

    如前所述,以前的PCM175x EVM已过时。  我的团队目前正在开发一款新的EVM,我们希望在第二季度末发布它。  我们收到了很多关于PCM175xEVM的请求,因此我们很高兴能够更换它。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul-San,

    感谢您提供信息。

    我期待着获释。

    此致,
    加藤