This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:禁用自动静音的DC驱动器

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763329/tas2505-q1-dc-drive-with-auto-mute-disabled

部件号:TAS2505-Q1

您好,  

我知道TAS2505-Q1具有自动静音功能。 如果禁用自动静音,TAS2505-Q1是否可以接收直流输入和直流输出?

我的客户考虑使用非音频应用程序(未连接到扬声器),因此想知道该设备是否支持直流驱动器。

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kengo,

    正确,TAS2505-Q1支持直流输入。 如果您使用AINL和AINR输入,则无需禁用自动静音功能,因为此功能仅适用于DAC块。 AINx输入直接连接到耳机和扬声器输出。

    您只需卸下输入和输出处的所有交流耦合电容器。 这将确保直流信号不会受阻。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.