This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320DAC3100:TLV320DAC3100

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772609/linux-tlv320dac3100-tlv320dac3100

部件号:TLV320DAC3100

工具/软件:Linux

音频DAC组

   对于芯片DAC320dac3100, 电源具有推荐的电源顺序,如数据表所述:

TLV320DAC3100设计为具有极强的电源定序容差。 但是,
在极少数情况下,意外情况和行为可归因于电源定序

这意味着,芯片具有极 强的功率序列容差,除了一些罕见的情况,什么 是 罕见的情况?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    建议遵循数据表中的建议:
    -独立的数字和模拟活动
    -确保每个电源都已完全通电且稳定,以便为下一个电源通电
    尽管不可能,但在通电过程中,最重要的事情是在IOVDD和DVDD完全通电并保持稳定后,在最末端释放"重置时下拉"信号。 这是为了确保设备已初始化为已知状态。
    有时可能会发生设备无法正确初始化的情况,因为重置引脚与IOVDD/DVDD一起上升。 如果IOVDD或DVDD太慢或类似情况,可能会发生这种情况。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器