This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:设备输出功率不平衡

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761283/tas5825m-the-device-output-power-is-not-balance

部件号:TAS5825M

大家好  

外部客户(Harman)发现B通道的输出功率比  通道的输出功率大0.5 dB。

TAS5825MEVM的测试结果是B通道的输出功率比通道的输出功率大0.25dB。

如何解决此问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:
    能否发送您的ppc3 cfg文件?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    您能告诉我们如何设置测量吗? 增益设置? .ppc3文件等
    还请将测试结果与示波器共享给我们,以便在EVM上重现此问题。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alix
    客户反馈Harman可以接受TAS5825MEVM的性能,但不能接受客户PCBA的性能。
    客户测试其PCBA,其设置与TAS5825MEVM相同,因为他们使用PPC3设置TAS5825M PCBA throgh TAS5825MEVM的I2C通道。
    哪些因素会导致输出失衡? 我们如何解决?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    我已经与哈曼方面核实了。 他们已经解决了这个问题,我将关闭该帖子。

    此致,
    Alix Wan。